MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Scénario

Un appareil peut faire office de contrôleur de scénario. Il envoie une valeur à chaque canal devant être contrôlé et il peut recevoir une instruction de scénario d’un autre appareil ou module de groupe de scénarios (voir Groupe de scénarios).

Attribuez un numéro (de 1 à 64) au scénario, nommez-le et sélectionnez une icône.

Réglages express

Fonction

Scénario

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est ON

Vert/Blanc

   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est OFF

Vert/Blanc

   

Numéro de scénario

1 – 64

   

Enregistrement de scénario par actionnement prolongé

Activer/désactiver

   

Objet avec acquittement d’état

Activer/désactiver

Vous pouvez configurer un actionnement prolongé du bouton (≥ 2 s) pour initier une instruction de sauvegarde de scénario. Ceci sauvegarde le réglage actuel dans le scénario.

Il y a deux façons de régler l’acquittement d’état :

  1. Acquittement simple : L’utilisateur reçoit un acquittement concernant le scénario en appuyant sur le bouton. L’actionneur n’est pas concerné.

  2. L’état de l’actionneur est relié à l’icône d’acquittement d’état : L’icône d’état et l’état de l’actionneur sont synchronisés.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?