MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Fonction logique

Dans les installations KNX complexes, la fonction logique sert à établir des opérations logiques spéciales entre les capteurs et les actionneurs. Il existe une large gamme de réglages possibles pour exécuter de nombreuses fonctions logiques pour les dispositifs KNX contrôlés (p. ex. actionneurs de variation ou de commutation, divers capteurs, etc.).

La fonction logique est particulièrement adaptée pour résumer les messages (p. ex. l’état d’éclairage dans les pièces), relier les conditions (p. ex. le capteur de pluie ou de vent active une fonction de sécurité) ou programmer une inversion supplémentaire entre manuel et automatique (p. ex. désactiver la commande d’éclairage dépendante de la luminosité pour une présentation vidéo).

En raison du grand nombre de réglages possibles, le module logique est particulièrement adapté aux domaines de la sécurité, du confort ou des économies d’énergie.

Les sorties peuvent également être affichées sur le dispositif de visualisation.

Par défaut, les 8 fonctions / blocs logiques possibles sont désactivés. Vous devez activer la quantité requise de fonctions.

Fonctions logiques

1ère fonction logique

Activer

1re logique

   

Vous pouvez choisir l’une des opérations logiques suivantes pour chaque bloc logique.

1re logique

Fonction de canal

ET

OU

XOU

Comparateur de seuils

Conversion de format

NOTE: Définissez toujours tous les paramètres du premier bloc avant de paramétrer le bloc suivant.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?