MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Commuter

Les Réglages express permettent de commuter l’éclairage ou d’autres consommateurs.

Réglages express

Fonction

Commuter

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est ON

Vert/Blanc

   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction lorsque l’état est OFF

Vert/Blanc

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?