Réglages express
Dans les Réglages express, vous pouvez configurer des écrans individuels. Vous choisissez le nombre d’icônes de fonction et de fonctions de chaque écran. Vous pouvez également leur attribuer un nom. Le nom que vous aurez choisi apparaîtra dans le sous-menu gauche, sous Réglages express.
Il suffit ensuite de connecter les adresses de groupe aux fonctions.
|
Réglages express |
Nombre d’icônes de fonction |
1, 4, 6 |
|
|
Écran X |
Aperçu de l’interface |
||
|
Icône X & X réglée en tant que |
1 fonction / 2 fonctions |
||
|
Nom d’écran |
≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois |
Le menu de fonctions dépend du nombre d’icônes de fonctions sélectionnées et de la configuration des boutons pour chaque écran. Le tableau suivant fournit un aperçu de combinaisons possibles.
|
Icônes |
Fonctions |
|---|---|
|
1 icône |
Aucune fonction Variation de la luminosité Variation RVB Variation RVBB Variation de la température de couleur Position store vénitien et lamelles Climatiseur Unité de température ambiante Système de ventilation Contrôle audio |
|
4 icônes 2 icônes = 1 fonction |
Aucune fonction Commuter Variation de la luminosité Variation RVB Variation RVBB Variation de la température de couleur Pas / mouvement de rideau Pas / mouvement du store roulant Position de rideau Position store roulant Position store vénitien et lamelles Scénario Sortie de valeur Fonctionnement en boucle Commande multiple Informations météo Surveillance de l’énergie Climatiseur Unité de température ambiante Système de ventilation Contrôle audio |
|
4 icônes 2 icônes = 2 fonctions |
Aucune fonction Commuter Scénario Sortie de valeur Fonctionnement en boucle Commande multiple Informations météo Surveillance de l’énergie Affichage de la qualité de l’air |
|
6 icônes 2 icônes = 1 fonction |
Aucune fonction Commuter Variation de la luminosité Pas / mouvement de rideau Pas / mouvement du store roulant Scénario Sortie de valeur Fonctionnement en boucle Commande multiple Informations météo Surveillance de l’énergie |
|
6 icônes 2 icônes = 2 fonctions |
Aucune fonction Commuter Scénario Sortie de valeur Fonctionnement en boucle Commande multiple Informations météo Surveillance de l’énergie Affichage de la qualité de l’air |