Contrôleur de ventilation
Avec le module CVC, vous pouvez également contrôler une ventilation . Outre le contrôleur, vous pouvez définir un niveau de ventilation pour le mode manuel en fonctionnement continu et passer du mode automatique au mode manuel et vice-versa. En mode automatique, l’actionneur de ventilo-convecteur prend le contrôle des niveaux de ventilation.
|
Contrôleur CVC Réglages du contrôleur |
Description |
Max. 30 caractères |
|
|
Contrôleur 1 |
Contrôleur de ventilation |
Le réglage des paramètres de ventilation est quasiment identique au réglage du ventilateur dans la section du contrôle de la température ambiante. Pour en savoir plus, voir Système de ventilation et FCU, fonction de ventilateur.
Vous pouvez régler le contrôle automatique de la vitesse du ventilateur via l’objet 1 bit Mode automatique du ventilateur. Vous réglez la valeur de message pour l’activation du contrôle automatique (« 1 » ou « 0 »).
|
Contrôleur de ventilation |
Fonctionnement auto. à valeur d’objet |
Auto=1/Man. = 0 Auto=0/Man. = 1 |
|
|
État du fonctionnement automatique après le démarrage |
Désactiver/activer |
Vous pouvez sélectionner la source des valeurs de contrôle (PM2.5, CO2 ou VOC).
Les valeurs de contrôle sont fournies par le bus. Le ventilateur s’éteint par défaut lorsqu’une erreur se produit dans la valeur de contrôle.
Algorithme d’évaluation de seuil :
Valeur de contrôle = CO2 / PM2,5 / VOC
Valeur de contrôle < Valeur seuil OFF → Le ventilateur s’arrête
Valeur de contrôle ≥ Valeur seuil OFF → Faible vitesse
Valeur de contrôle ≥ Valeur seuil basse → Vitesse moyenne
Valeur de contrôle ≥ Valeur seuil moyenne → Vitesse élevée
Exemple :
Valeur de contrôle = CO2
|
Paramètre |
Réglage |
|---|---|
|
La valeur d’hystérésis est la valeur seuil en |
+/– 100 |
|
Valeur seuil |
450 |
|
Seuil supérieur |
450 + 100 = 550 |
|
Seuil inférieur |
450 – 100 = 350 |
Si la valeur de contrôle est entre 350 et 550 → aucun changement
Valeur de contrôle ≥ 550 / < 350 → vitesse précédente / suivante
Le réglage Durée minimale de la vitesse du ventilateur représente l’intervalle de temps après lequel il est possible de passer à la vitesse précédente / suivante. Le mode change une fois le laps de temps écoulé.
Si vous réglez « 0 s », il n’y a pas de durée de fonctionnement minimum.