MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Régulation PI à commutation (PWM)

Avec la régulation PI à commutation, connue également sous le nom de régulation PWM, les valeurs de contrôle calculées par le contrôleur (0 – 100 %) sont converties en modulation d’impulsions en largeur (PWM). Au sein d'un temps de cycle constant défini, l'actionneur de régulation est ouvert (« 1 ») puis refermé (« 0 ») pour un pourcentage de temps calculé.

Par exemple, lorsqu’une valeur de contrôle de 25 % est calculée pour une durée de cycle de 12 minutes, un « 1 » est transmis au début de la durée de cycle et un « 0 » est transmis après trois minutes (= 25 % de 12 minutes).

Lorsque la température de consigne change, le contrôleur recalcule la valeur de contrôle requise et la transmet au cycle actuel (ligne interrompue).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?