MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Fonction proximité

Si vous approchez à moins de 12 cm de l’appareil, la Fonction proximité se déclenche. L’écran s’allume et s’éteint à nouveau une fois la temporisation d’arrêt écoulée.

La Fonction proximité est activée par défaut. Vous pouvez régler le déclenchement de proximité (par défaut : capteur de proximité intégré) :

Proximité

La fonction de proximité est déclenchée via

Jamais

Objet sortie proximité

Objet entrée proximité

Objet sortie proximité ou entrée proximité

Valeur : Jamais

La fonction de proximité est désactivée.

L'écran n'est pas affecté.


Valeur : Objet entrée proximité

La fonction de proximité est déclenchée par l'objet Entrée de proximité de 1 bit.

L’objet proximité a la même fonction que le capteur de proximité interne.

  • Un Télégramme On active l’état Proximité.

  • Un Télégramme Off active l’état Sans proximité.


Valeur : Objet sortie proximité

La fonction de proximité est déclenchée par le capteur de proximité interne. Le capteur interne envoie un signal 1 bit ou 1 octet au bus.

Les états Proximité et Sans proximité commandent l'affichage d'état.


Valeur : Objet sortie proximité ou entrée proximité

La fonction de proximité est déclenchée via le capteur interne ou l’objet d’entrée de proximité.

Le capteur et l’objet de proximité sont associés l’un à l’autre. Le résultat du lien correspond à un lien OU.


Si le capteur de proximité ne détecte aucune proximité, il envoie un télégramme 0 au bus.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?