MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Objets de groupe

Nom

Fonction d’objet

Longueur

Comportement

Type de données

210

Contrôleur de ventilation

Mode automatique du ventilateur

1 bit

Recevoir

1.003 activer

211

Contrôleur de ventilation

Valeur PM 2.5

Valeur VOC

Valeur CO2

2 octets

Envoie, Reçoit, Met à Jour

7.001 impulsion

9.030 concentration (μg/m3)

9.008 parties/million (ppm)

238

Contrôleur de ventilation

Vitesse du ventilateur, état

1 octet

Envoie

5.001 pourcentage

5.100 niveau de ventilateur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?