MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Valeurs de consigne relatives et absolues

Utilisation de la méthode de valeur de consigne relative

  1. Réglez la Valeur de consigne de base de température

    • Cette valeur représente votre mode confort (objet 2 octets Valeur de consigne de température actuelle).

  2. Réglez les valeurs de consigne restantes

    • Définissez-les comme offsets relatifs par rapport à la référence de base.

  3. Changez les valeurs de consigne relatives

    • Si vous modifiez la valeur de consigne relative, la température relative de chaque mode reste inchangée sauf si vous la réglez également.

  4. Mode de protection hors-gel

    • Défini en valeurs absolues.

    • Le bus sauvegarde la température de consigne lors de la mise hors tension.


Exemple :

Paramètres :

  • Valeur de consigne de base de température : 21 °C

  • Chauffage réduit en mode veille : 5 °C

Calcul :

  • 21 °C – 5 °C → le chauffage en mode veille chauffe jusqu’à 16 °C

Paramètres :

  • Valeur de consigne de base de température : 23 °C

  • Chauffage réduit en mode veille : 5 °C

Calcul :

  • 23 °C – 5 °C → le chauffage en mode veille chauffe jusqu’à 18 °C


Réglage des limites de zone morte

Pour éviter des commutations fréquentes entre chauffage et refroidissement, vous pouvez définir des limites supérieure et inférieure pour la zone morte. Pour en savoir plus, voir : Zone morte.

Exemple :

Paramètres :

  • Zone morte supérieure : 2 °C

  • Zone morte inférieure : 2 °C

  • Valeur de consigne de base de température : 21 °C

Chauffage :

  • Température mesurée ≥ Valeur de consigne de base de température + Limite supérieure de la zone morte

  • 25 °C ≥ 21 °C + 2 °C → Trop chaud → Le chauffage passe au refroidissement

Refroidissement :

  • Température mesurée ≤ Valeur de consigne de base de température – Limite inférieure de la zone morte

  • 18°C ≤ 21°C – 2°C → Trop froid → Le refroidissement passe au chauffage

Méthode de valeur de consigne absolue

Les valeurs de consigne pour le refroidissement ou le chauffage peuvent être définies en valeurs absolues, permettant un contrôle total sur la température ambiante souhaitée. Le thermostat régule la température ambiante en fonction de la valeur de consigne définie à un moment donné.

Pour régler la température, utilisez l’objet 2 octets Valeur de consigne de température actuelle. Le mode adéquat est établi en fonction de la valeur réglée et des valeurs de consigne paramétrées pour chaque mode spécial.

Zone minimum entre chauffage et refroidissement, valeurs de consigne

Le paramètre Zone minimum entre chauffage et refroidissement, valeurs de consigne définit l’intervalle de température minimum entre les valeurs de consigne de refroidissement et de chauffage en mode confort.

Le système commute automatiquement entre le chauffage et le refroidissement en fonction des valeurs de consigne du mode confort :

  • Le refroidissement s’active automatiquement lorsque la température actuelle dépasse la valeur de consigne de refroidissement du mode confort.

  • Le chauffage s’active automatiquement lorsque la température actuelle tombe en dessous de la valeur de consigne du mode confort.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?