MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mode de fonctionnement de la température ambiante

Cette fonction vous permet de régler la température de consigne initiale, la valeur supérieure et inférieure de la zone morte et de passer d’un mode de fonctionnement à un autre. Si cette fonction reste désactivée, vous pouvez uniquement régler la température de consigne initiale et les valeurs de zone morte (ceci concerne uniquement le chauffage et/ou le refroidissement avec Changement automatique).

Contrôleur FCU

Mode de fonctionnement

Activer

État du contrôleur après téléchargement

Mode veille / confort / économique

   

État du contrôleur après la mise sous tension

Comme avant la coupure de tension / 1 de 4 modes

   

Mode confort étendu

0 – 255 min

   

Fonction objet 1 bit pour le mode de fonctionnement

Désactiver/activer

   

Fonction objet 1 bit pour le mode veille

Désactiver/activer

Mode confort étendu :

Vous pouvez temporairement prolonger le Mode confort de 1 à 255 minutes en utilisant le timer.

Si vous réglez le timer sur zéro, cette fonction reste inactive.

Le mode de fonctionnement de confort étendu est en grande partie le même que le mode confort. Toutefois, l’extension du mode confort est automatiquement quittée après un laps de temps que vous pouvez régler. Cela supprime temporairement le mode de fonctionnement de nuit lorsque la pièce est utilisée plus longtemps pendant la soirée, par exemple.

Si vous réglez le thermostat sur le Mode économique et que vous prolongez le Mode confort après que le timer temporaire se soit écoulé, le thermostat retourne au Mode économique. La fonction de timer temporaire est interrompue dès qu’un nouveau réglage est effectué via le bus ou le bouton de mode de fonctionnement.

L’utilisateur peut vouloir interrompre le timer du Mode confort étendu et passer à un autre mode ou tout simplement passer d’un mode individuel à un autre en fonction de ses besoins. Pour l’activation, vous avez besoin d’un objet 1 bit et d’un objet 1 bit d’acquittement d’état pour chaque mode de fonctionnement.

Fonction objet 1 bit pour le mode de fonctionnement

Lorsque vous activez l’objet 1 bit pour le mode de fonctionnement, outre les deux objets 1 octet existants (mode de fonctionnement et état de mode de fonctionnement), vous obtenez six autres objets 1 bit (3 pour les modes de fonctionnement et 3 pour l’acquittement de l’état).

Les objets 1 bit fonctionnent de la façon suivante :

en réglant « 1 » sur l’un des quatre objets 1 bit, le mode de commande correspondant est activé. Le « 0 » n’a aucune fonction.

Fonction objet 1 bit pour le mode veille

Si vous cochez l’objet 1 bit pour le Mode veille, vous obtenez deux objets 1 bit supplémentaires (Mode veille et État de mode veille) et vous pouvez envoyer uniquement le signal « 1 » via l’objet veille pour activer le Mode veille.
Si vous ne cochez pas cette fonction, vous devez envoyer le signal « 0 » aux trois objets (Mode confort, Mode économique et Mode de protection hors-gel / contre la chaleur) pour activer le Mode veille.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?