MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Fonctionnement en boucle

Avec le Fonctionnement en boucle, vous pouvez envoyer des valeurs pas par pas ou en continu. Il y a deux modes : réglage de pas fixe et valeur prédéfinie.

Réglages express

Fonction

Fonctionnement en boucle

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction

Vert/Blanc

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?