MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Variation RVB/B

La fonction Variation RVB/B est une fonction de variation étendue pour les appareils KNX qui sont compatibles avec le contrôle de la couleur.

L’utilisateur appelle la couleur d’allumage réglée en actionnant le bouton (avec un actionneur RVB/B KNX ou une passerelle KNX DALI, par exemple).

Dans ETS, vous définissez la valeur RVB/B, téléchargez le réglage sur le dispositif et la connectez à un bouton spécifique.

Réglages express

Fonction

Variation RVB

Variation RVBB

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Type de données objet

1 × 3 octets / 3 × 1 octet

1 × 6 octets / 4 × 1 octet

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?