Réglage pour le régulateur PI
Lorsque vous utilisez le régulateur PI, la valeur de contrôle est calculée par l’algorithme PI, puis transmise au contrôleur. Le contrôleur commute le ventilateur ou la vitesse du ventilateur conformément à la plage de seuils prédéfinie.
Réglage des seuils
Valeur seuil OFF ↔ vitesse 1
Valeur de contrôle ≥ Valeur seuil → Vitesse du ventilateur = 1
Valeur de contrôle < Valeur seuil → Le ventilateur s’arrête
Valeur seuil vitesse 1 ↔ vitesse 2
Valeur de contrôle ≥ Valeur seuil → Vitesse du ventilateur = 2
Valeur de contrôle < Valeur seuil → Vitesse du ventilateur = 1
Valeur seuil vitesse 2 ↔ vitesse 3
Valeur de contrôle ≥ Valeur seuil → Vitesse du ventilateur = 3
Valeur de contrôle < Valeur seuil → Vitesse du ventilateur = 2
Valeur seuil d’hystérésis
Il est pratique de régler l’hystérésis près de la valeur seuil. Ceci permet d’éviter une commutation continue d’un niveau de vitesse du ventilateur à l’autre.
Toutefois, si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, réglez l’hystérésis sur « 0 ». Le ventilateur commute alors lorsque la valeur seuil est atteinte.
Exemple
|
Paramètre |
Réglage |
|---|---|
|
Valeur seuil d’hystérésis |
+/–10 |
|
Valeur seuil |
50 |
|
Seuil supérieur |
50 + 10 = 60 |
|
Seuil inférieur |
50 – 10 = 40 |
Si la valeur de contrôle est entre 60 et 40 → aucun changement
Valeur de contrôle ≥ 60 / < 40 → changement de vitesse / ventilateur s’arrête