MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mise hors tension

Les valeurs actuelles des objets de groupe ne sont pas sauvegardées, à l’exception des objets de groupe reliés aux fonctions nommées ci-après :

  • Tonalité des touches

  • Luminosité de l’écran

  • Date et heure

  • Contrôle AC

  • FCU externe

  • FCU

  • Contrôleur de chauffage au sol

  • Contrôleur de ventilation (à l’exception de l’objet de récupération de chaleur)

  • Contrôle audio

  • Icône de fonction pour le verrouillage

  • Verrouillage de l’écran

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?