MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Fonctions dépendantes et paramètres

De nombreuses fonctions sont affectées par la manière dont d’autres fonctions sont définies. Cela signifie que les fonctions dépendantes peuvent uniquement être vues et sélectionnées dans l’ETS lorsque la fonction en amont est activée.

  • Si vous désélectionnez des fonctions ou modifiez des paramètres, des adresses de groupe connectées préalablement peuvent être supprimées dans le processus.

  • Les valeurs de certains paramètres deviennent seulement actives lorsque les fonctions influencées par ces paramètres sont activées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?