MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Informations météo

Vous pouvez régler les informations météo en tant qu’informations concernant la vitesse du vent (en km/h ou m/s) ou information 1 bit Ensoleillé / Pluvieux.

Réglages express

Fonction

Informations météo

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères (≤20 caractères anglais ou 6 caractères chinois)

Fonction 1

Aperçu des icônes

 
   

Icône de fonction

 
   

Couleur de l’affichage de l’icône de fonction

Vert/Blanc

Vous pouvez également régler l’intervalle de temps pour la demande de capteur externe.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?