ET, OU, XOU
ET
La sortie de l’opération logique ET n’est true que si toutes ses entrées sont true, sinon, la sortie est false.
|
A |
B |
ET |
|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
OU
La sortie de l’opération logique OU n’est true que si une ou plusieurs de ses entrées sont true, sinon, la sortie est false.
|
A |
B |
OU |
|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
XOU
La fonction logique OU exclusif ou XOU fournit une sortie true lorsque le nombre d'entrées true est impair.
|
A |
B |
XOU |
|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
|
1 |
1 |
0 |
La différence entre les opérations logiques OU et XOU est que la sortie des opérations XOU est logique « 1 » si, et seulement si, il y a un nombre d’entrées « 1 » et « 0 » inégal.
Dans le cas simple d’une opération XOU à deux entrées, cela signifie que les entrées doivent être différentes l’une de l’autre pour obtenir la sortie « 1 ». « 1 » doit être strictement présente à moins l’une des deux entrées.
|
A |
B |
OU |
XOU |
|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
0 |
Contrairement à une opération logique OU simple, la condition est considérée comme non remplie si un « 1 » est présent sur les deux entrées.
Avec une porte XOU, le résultat dans ce cas est « 0 ». Chaque entrée supplémentaire à la porte modifie le comportement en conséquence
|
A |
B |
C |
OU |
XOU |
|---|---|---|---|---|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |