MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Type de données objet de la valeur de consigne

Définissez la méthode de réglage de la température de consigne.

Vous pouvez choisir d’envoyer un offset d’1 octet (Valeur en °C, DPT 5.010) ou une valeur de température absolue (Valeur flottante en °C, DPT 9.001).

Fonction 1

Type de données objet de la valeur de consigne

Valeur en °C

Valeur flottante en °C

Pas de réglage de la température de consigne

1 °C

0,5 °C

1 °C

Il est recommandé de toujours effectuer le réglage de façon à ce que la valeur de consigne minimum soit inférieure à la valeur maximum. La plage disponible est de 16°C à 32°C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?