MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Décalage par valeur pas à pas

Vous pouvez régler la valeur de départ / fin du décalage et la taille du pas. Un bref actionnement du bouton déclenche alors l’ensemble du cycle des pas.

Fonction x

Type de décalage

Décalage par valeur pas à pas

Valeur la plus basse avec

0 – 240

 

Valeur la plus élevée avec

(doit être supérieure à la valeur la plus basse avec)

1 – 250

   

Taille de pas

0 - 240

Le sens du décalage peut être réglé du plus élevé au plus bas (décroissant) ou du plus bas au plus élevé (croissant). Ceci change en fonction de la taille de pas que vous choisissez.

Dans le réglage par défaut, la valeur objet est augmentée de la valeur « 2 » si vous relâchez le bouton avant que la durée d’actionnement prolongé se soit écoulée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?