MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Bouger les stores

Faites glisser la barre sur l’écran pour faire monter ou descendre le store et régler les lamelles. Lorsque vous relâchez la barre, le processus de mouvement s’arrête (via l’objet Arrêt/régl. lamelle).

Le store est monté ou descendu via l’objet 1 bit ouvrir/fermer. Si l’objet Ouvrir/fermer a la valeur « 1 » (descendre), la valeur après le prochain actionnement prolongé est « 0 » (monter) et vice versa.

Avec la fonction Position store, en plus d’ouvrir et de fermer, vous pouvez régler la position des rideaux/stores sur une certaine valeur (0 à 100 %).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?