MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Température interne

La température interne est affichée en se basant sur la valeur du capteur de température interne. Il n’y a pas d’objet de groupe spécial de température interne pour l’affichage de la qualité de l’air.

Fonction 1

Type d’affichage de la qualité de l’air

Température int.

Texte pour l’unité

°C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?