MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

VOC

Vous pouvez sélectionner la valeur en μg/m3 ou que la concentration soit exprimée en tant que valeur flottante pour afficher la concentration de composés organiques volatils (VOC).

Vous pouvez nommer votre unité et régler l’intervalle de temps pour la demande.

Fonction 1

Type d’affichage de la qualité de l’air

VOC

Type de données objet

Valeur en μg/m3 (DPT 7.001)

Valeur flottante en μg/m3 (DPT 9.030)

   

Texte pour l’unité

« 5 octets autorisés »

   

Laps de temps pour la demande de capteur externe

0 – 255 min

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?