MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Réglages de l’écran

Dans les Réglages de l’écran, vous choisissez le nombre d’écrans que vous souhaitez utiliser pour contrôler l’appareil. Vous pouvez accéder aux fonctions de pièce avec jusqu’à 9 pages de fonctions et configurer chacune d’entre elles dans le menu Réglages express.

Trier les écrans selon vos préférences. Si vous activez la fonction Utiliser l’écran principal, vous pouvez définir l’un des écrans en tant qu’écran principal.

Le réglage suivant est le délai d’absence d’action (Appeler l’écran principal après). Une fois qu’il est écoulé, le dispositif retourne à l’écran principal. Vous pouvez adapter ce délai à vos besoins (par défaut = 5 s).

Réglages de l’écran

Combien d’écrans utilisez-vous

1 – 9

 

Position d’écran 1 – 9

Écran 1 – Écran 9

 

Utiliser l’écran principal

Activer/désactiver

   

Sélectionner l’écran principal

Écran 1 – Écran 9

   

Appeler l’écran principal après

5 – 255 s

Dans le sous-menu Icône personnalisée, vous pouvez sélectionner le nombre d’icônes et décrire leur fonction.

Réglages de l’écran

Nombre d’icônes personnalisées

Aucune - 30

Icône personnalisée

Icône 1 – ID 30

01 – 30

 

Description

20 octets autorisés

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?