MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Mise sous tension/hors tension après téléchargement/rétablissement de la tension

Si la tension de bus est coupée mais que l’alimentation électrique est en cours, le dispositif continue à fonctionner normalement et sauvegarde les valeurs internes.

Si la coupure de tension excède la durée de sauvegarde, le dispositif s’arrête en toute sécurité.

Une fois la tension restaurée, le dispositif redémarre.

Vous pouvez définir l’état de la fonction Régulateur de la température ambiante lors du rétablissement de la tension et après le téléchargement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?