Système de ventilation
Un système de ventilation règle le débit de ventilation dans la durée ou selon l’emplacement dans un bâtiment afin qu’il réagisse aux paramètres sélectionnés.
Outre les valeurs de base, les valeurs pour la température ambiante, l’humidité de l’air et la teneur en CO2 et PM2,5 peuvent être transférées au système de ventilation via les interfaces KNX et prises en compte pendant la commande.
Les systèmes de ventilateur peuvent également avoir des capteurs pour détecter les courants d’air, la pression du système ou la consommation en énergie du ventilateur afin de détecter les défaillances du système et d’y remédier ainsi que de savoir quand des composants du système ont besoin de maintenance telle que le remplacement de filtres.
Vous pouvez définir l’état du système de ventilation après un rétablissement de la tension de bus et après un téléchargement et choisir la vitesse par défaut du ventilateur une fois que la ventilation est réactivée.