MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Commande multiple

La fonction Commande multiple vous permet d’envoyer jusqu’à 4 objets différents en même temps en un simple actionnement de bouton.

Vous pouvez définir les éléments suivants :

  • Distinction entre un actionnement bref et prolongé

  • Réaction à un actionnement bref / prolongé et un actionnement de pression / relâchement

  • Nombre d’objets (1 – 4)

La Commande multiple prend les fonctions d’objets suivantes en charge :

  • Commuter – on/off - envoie un télégramme en fonction des réglages (Inversion /On/Off).

  • Store ouvrir/fermer - envoie un télégramme en fonction des réglages.

  • Rappeler / sauvegarder le scénario - envoie un télégramme de scénario appelé / sauvegardé (n° 1 – n° 64).

  • Valeur en pourcentage / non signée - envoie un télégramme de pourcentage / vierge.

Chaque fonction a l’option d’activation ou de désactivation d’envoi (Aucune réaction/Envoyer la valeur).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?