MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Niveaux de vitesse

Ce réglage vous permet de sélectionner les paramètres de vitesse du ventilateur. Vous pouvez choisir parmi trois options :

  • niveau 1 – uniquement une vitesse constante et OFF

  • niveau 2 – deux niveaux de vitesse et OFF

  • niveau 3 – trois niveaux de vitesse et OFF


Vous pouvez choisir 2 formats pour un objet 1 octet de vitesse du ventilateur :

  • Numéro 1 octet entre 0 et 255

  • Valeur en pourcentage 0 – 100 %

La valeur que vous réglez en tant que valeur de sortie pour chaque vitesse est affichée sur l’écran via l’objet Vitesse du ventilateur, état.

Dans ETS, les valeurs pratiques sont réglées par défaut. Vous pouvez les utiliser ou les modifier plus tard, si besoin est.


Si vous activez la fonction objet 1 bit pour vitesse du ventilateur, les objets 1 bit pour chaque vitesse du ventilateur apparaissent dans les réglages ETS.

Objet 1 bit

Envoie un « 1 » si

180 FCU – Vitesse du ventilateur 1

Le ventilateur est passé à la vitesse 1.

181 FCU – Vitesse du ventilateur 2

Le ventilateur est passé à la vitesse 2.

182 FCU – Vitesse du ventilateur 3

Le ventilateur est passé à la vitesse 3.

Le ventilateur s’arrête lorsque tous les objets sont sur « 0 ».


Exemple :

L’actionneur de ventilo-convecteur reçoit un télégramme du thermostat local et fait passer le ventilateur à la vitesse 3.

Si vous reliez chaque objet 1 bit de vitesse du ventilateur à un objet 1 bit d’acquittement de vitesse du ventilateur correspondant d’un autre dispositif, tous les dispositifs reliés affichent alors des icônes de vitesse du ventilateur 3 sur leur LCD.


La fonction objet 1 bit pour vitesse du ventilateur Off vous permet d’activer et de désactiver la vitesse du ventilateur via un objet 1 bit. Une valeur de « 0 » désactive le ventilateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?