Réglage de la température
Vous pouvez régler les limites de température et la valeur de pas pour le réglage de la température. L’actionnement d’un bouton augmente ou réduit la valeur de consigne par incréments de 0,5°C ou 1°C.
Afin de pouvoir augmenter ou réduire la température de cette façon, vous devez relier les objets suivants avec l’adresse de groupe appropriée :
-
146 FCU – Réglage de la valeur de consigne actuelle
-
164 FCU – Valeur de consigne de température actuelle
La valeur de consigne ne peut être modifiée que jusqu’aux limites valables pour l’unité de contrôle de la température ambiante en question.
|
Contrôleur FCU |
Pas de réglage de la température de consigne |
0,5 / 1 °C |
|
|
Température réglée min. |
5 - 37 °C |
||
|
Température réglée max. |
5 – 37° C |
La température minimum doit être réglée de manière à être inférieure au maximum.
Si l’utilisateur règle une température supérieure au minimum/maximum d’origine, cette température sera considérée comme la nouvelle température minimum/maximum.