MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Scénarios

Vous avez l’option de relier la ventilation avec jusqu’à cinq scénarios pour lesquels vous pouvez régler les paramètres de façon individuelle. Pour ce faire, utilisez l’objet 1 octet Scénario.

Si vous activez la Fonction de récupération de chaleur dans le menu Fonction, vous pouvez régler les paramètres de Récupération de chaleur dans le sous-menu Scénario.

Fonction 1

1 – 5 → Affecter le n° scénario

1 – 64, 0 = inactif

Scénario

Ventilateur

Inchangée

OFF

Faible

Moyenne

Élevée

Récupération de chaleur

Inchangée

OFF

ON

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?