MTN6215-0410S_SW_EU_2024_06_05

Régulateur de la température ambiante

La fonction Régulateur de température ambiante offre la possibilité de régler la température ambiante d’une pièce individuelle quelle que soit la température dans d’autres pièces.

Le réglage ressemble beaucoup à celui du Climatiseur.

Voir également Régulateur du climatiseur.

Réglages express

Fonction

Unité de température ambiante

Écran 1

Nom de la fonction

1 – 8 caractères

Fonction 1

Contrôleur de

Local (contrôleur FCU)

Local (contrôleur de chauffage au sol)

Externe

Si vous sélectionnez le contrôleur local (FCU ou chauffage par le sol), un avertissement vous demandant d’activer la fonction correspondant dans le menu du contrôleur CVC apparaît.

Si vous sélectionnez un contrôleur externe, vous pouvez régler les paramètres requis directement dans le menu Régulateur de température ambiante.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?