MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Conditions préalables pour un fonctionnement sûr

La connaissance des règles de base concernant les programmes d’exploitation utilisant Windows® est une condition préalable à l’utilisation.

L’ETS est le logiciel du système KNX et n’est pas spécifique au fabricant.

La connaissance du fonctionnement d’ETS est nécessaire. Cela comprend également la sélection du capteur ou de l’actionneur correct, son transfert et sa mise en service.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?