2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Verrouillage du mode automatique

Si le fonctionnement avec des priorités égales pour le fonctionnement manuel et le mode automatique ne convient pas toujours à votre application, vous pouvez si nécessaire désactiver et réactiver le mode automatique à l’aide d’un objet supplémentaire :

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Réglages auto, verrouillage & calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Mode automatique

   

Verrouillage mode automatique

Désactivé

Activé

   

Verrouillage automatique

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

   

État verrouillage automatique

Désactivé

Activé

   

Comportement lors de la désactivation du verrouillage automatique via l’objet

Aucune réaction

Accepter la position automatique actuelle

Une fois que la fonction « Verrouillage mode automatique » et « État verrouillage auto » a été activée, de nouveaux objets de groupe sont disponibles pour le canal.

  • L’objet de retour d’état envoie un « 1 » si le verrouillage automatique est actif.

  • L’objet de retour d’état envoie un « 0 » si le verrouillage automatique est inactif.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?