2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Limites de la zone de déplacement

Limites de la zone de déplacement

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Limites zone de déplacement

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Limites zone de déplacement

Désactivé

Activé

   

Limite de zone de déplacement

Immédiatement après le rétablissement de la tension du bus

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

   

Retour d’état limitation de zone

Désactivé

Activé

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Limites zone de déplacement

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Position de limite de déplacement

Zone limite en position inférieure

 

   

Valeur limite supérieure en % (fixe)

0

   

Valeur limite inférieure en %

100 (0-100)

   

Position de limite de déplacement

Zone limite en position supérieure

   

 
   

Valeur limite supérieure en %

100 (0-100)

   

Limite inférieure en % (fixe)

0

   

Comportement à la fin de la restriction de déplacement

Aucune réaction

Flèche vers le haut

Flèche vers le bas

Approcher position comme avant restriction déplacement

Accepter la position automatique actuelle

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?