2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Position après calibrage par objet

La position de hauteur après le déplacement de référence peut être définie à l’aide du paramètre « Position après calibrage par objet ». Si un déplacement doit être réalisé vers une « nouvelle position », réglez la hauteur et, dans le cas de stores, également l’angle d’ouverture des lamelles dans la zone de déplacement de 0 % à 100 %.

Si le canal reçoit une commande de positionnement absolu pendant le déplacement de référence, il règle la position souhaitée après le déplacement de référence. Dans ce cas, les réglages du paramètre « Position après déplacement de référence par objet » n’ont aucun effet. Toutes les autres commandes de contrôle interrompent la fonction de calibrage. L’entraînement réagit aux commandes de contrôle reçues.

Maître / ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Position après calibrage par objet

Position avant déplacement de référence

Rester sur la position de référence

Nouvelle position

   

Position hauteur après calibrage en %

0 (0-100)

   

Position lamelle après % de calibrage

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?