2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Priorité

Si la sortie de l’actionneur est commutée sur une nouvelle position de commutation par une fonction de priorité supérieure pendant une durée d’éclairage d’escalier en cours, le relais commute immédiatement vers la nouvelle position. Le télégramme de commutation le plus récent est enregistré et les durées de temporisation et d’éclairage d’escalier continuent.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?