DOCA0270ZH-01

TeSys island 概念

TeSys island 是一款模块化的多功能系统,在自动化架构内提供集成的功能,主要用于直接控制和管理低压负载。TeSys island 能够开关、保护和管理电机和电气控制面板中安装的高达 80 A(AC1) 的其他电气负载。

此系统围绕 TeSys avatars 的概念设计。这些 avatars

  • 表示自动化功能的逻辑和物理方面

  • 决定 TeSys island 的配置

TeSys island 的逻辑方面由软件工具管理,覆盖产品和应用程序生命周期的所有阶段:设计、工程、调试、运行和维护。

物理 TeSys island 由安装在单个 DIN 轨道上的一套设备组成,并用扁平电缆连接在一起,从而在各模块之间实现通讯。与自动化环境的外部通讯是通过单个总线耦合器模块实现的,而 TeSys island 被视为网络上的单个节点。其他模块包括起动器、电源接口模块、模拟和数字 I/O 模块、电压接口模块以及 SIL(符合 IEC 61508 标准的安全完整性等级)接口模块,这些模块能提供广泛的操作功能。

TeSys island 概述

总线耦合器

电源接口模块

模拟量 I/O 模块

标准起动器

数字量 I/O 模块

SIL 起动器

电压接口模块

SIL 接口模块

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?