DOCA0270ZH-01

工程工具

工程工具包括 EcoStruxure Machine ExpertEcoStruxure Control ExpertSoMove 软件和 TeSys island DTM

这些工具允许您配置、监测、控制和自定义 TeSys island 。使用工程工具有助于进行阀岛的设计、工程和调试以及 PLC 编程。TeSys island 工程工具使用开放 FDT/DTM 技术构建。

设计功能

  • 设计 TeSys island 拓扑结构。

  • 生成物料清单。

工程功能

  • 调整 TeSys avatars 的设置以自定义电气和负载保护参数。

  • 与 PLC 通讯(Machine ExpertSoMove 软件)。

调试功能

  • 在测试模式下检查电气接线并测试电气线路,无需加载配置。

  • 模拟来自 PLC 的命令并设置 avatar 强制模式的状态。

  • 检查阀岛的状态并使用诊断功能监测 Avatar。

  • 将加载的配置和拓扑与项目文件进行比较。

  • 直接从控制面板操作阀岛。

编程功能

  • 为第三方 PLC 编程环境(SoMove 软件)生成交换文件。

  • 访问功能块库 (Machine Expert),以进行控制、诊断、电能监测和资产管理。

通过在搜索字段中输入 TeSys island DTM ,可从 www.se.com 上下载工程工具。也可以直接从 Schneider Electric 网站下载 SoMove 软件。

完全集成到 SoMove 软件

辅助设计决定

  • TeSys island 的物料清单

  • TeSys island 的拓扑结构

辅助工程

  • 使用第三方编程环境生成交换文件(EDS 文件,AML 文件)

  • 使用功能块快速编程

  • 电气保护、电机保护和电能监测的定制功能

  • 用于与控制器和 avatars 通讯的参数的上下文设置

辅助调试

  • 测试模式:在不加载配置的情况下检查电线并测试电气线路。

  • 强制模式:强制发出命令和更改 Avatar 状态以简化调试。

  • 诊断选项卡:检查状态,监测 avatars 及其关联模块,并将加载的配置和拓扑与项目文件进行比较。

  • 控制面板:直接操作 TeSys island

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?