DOCA0270ZH-01

启动阀岛

要启动 TeSys island ,请执行下表中的步骤。

启动阀岛

步骤

操作

1

使用 24 Vdc 电源为总线耦合器供电。一旦完成启动,阀岛将进入预操作阶段。

2

检查总线耦合器上的目视指示灯。请参阅 TPRBCEIP – 总线耦合器 LED

  • 总线耦合器上指示电源和系统状态的 PWR LED 应该为绿色常亮。

  • TPRBCEIP — 指示总线耦合器状态的 MS LED 应该为绿色闪烁,表示尚未配置阀岛。

  • TPRBCPFN — 指示总线耦合器系统未正常运行的 BF LED 应呈红色,表示尚未配置该阀岛。

  • TPRBCPFB — 指示总线耦合器状态的 COM LED 应当呈红色非周期性闪烁(每秒快速闪烁两次),表示尚未配置阀岛。

TPRBCEIP – 总线耦合器 LED

TPRBCPFN – 总线耦合器 LED

TPRBCPFB – 总线耦合器 LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?