DOCA0270ZH-01

在 DIN 导轨上安装电源接口模块

TeSys island 上安装模块之前,请参阅 TeSys island 拓扑以确保以正确的顺序安装它们。

要在 DIN 导轨上安装电源接口模块 (PIM),请将 PIM 的顶部凹槽放在 DIN 导轨的顶部边缘上,然后将其压在导轨上,直到听到夹子卡入到位。见下图。

1 号 (TPRPM009) 和 2 号 (TPRPM038) 电源接口模块 (mm/in.)

尺寸 3 电源接口模块 (TPRPM080)(毫米/英寸

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?