DOCA0270ZH-01

快速重启锁定

快速重启锁定功能有助于防止重复的连续停止和启动事件对电机造成潜在危害。

如果启用此保护功能,从最后一次转变到电机“关闭”状态开始,TeSys Avatar 会在“快速重启锁定超时”指定的持续时间内忽略“运行”命令。

此功能不会触发报警或脱扣。

快速重启锁定

Ir

额定电流

I

电流

A

快速重启锁定超时

B

忽略新的运行命令

C

不忽略新的运行命令

D

转变到电机关闭状态

t

时间

   

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?