DOCA0270ZH-01

将项目文件加载到阀岛

带有 TeSys island DTMSoMove 软件允许您导入使用 Motor Control Configuration 工具创建的项目文件。或者您可以使用 SoMove 软件构建新 TeSys island 并生成项目文件而无需连接到 TeSys island

创建项目文件并为阀岛通电后,您可以将运行 SoMove 软件的 PC 连接到总线耦合器上的服务端口,也可以将 Wifer 连接到服务端口并使用 Wi-Fi 进行通讯。TeSys island DTM 具有内置扫描机制,可发现网络上的可用 TeSys island 。扫描完成后,您可以使用工具中的定位命令触发正确 TeSys island 的总线耦合器上的可视 LED 指示灯。连接到 TeSys island 后,使用 SoMove 软件将 TeSys island 的项目文件加载到总线耦合器。

执行下表中的步骤以加载项目文件。

将项目文件加载到阀岛上

步骤

操作

1

启动 SoMove 软件。

2

连接到 TeSys island

3

单击存储到设备

4

选择要从 PC 加载到总线耦合器的项目文件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?