DOCA0270ZH-01

执行出厂复位

TeSys island 系统可以复位为出厂设置,从而将总线耦合器恢复到开箱即用的状态。例如,这在构建或修改阀岛时快速获得测试模式很有用。

当系统处于预操作模式、测试模式或小事件状态时,TeSys island 可接受具有独家控制权的数字工具(TeSys island DTMOMT)发出的出厂复位命令。

在收到出厂复位命令时,TeSys island

  1. 删除以下文件:

    • 系统上下文文件(活动、待定和 SDP,如果存在)

    • SEDP 文件(包括活动、待定或更新)

    • 用户档案

  2. 自动重启

注:
  • 当用户文件被删除时,任何添加的用户都将被删除。此外,组管理和管理密码被重置为默认值。

  • 出厂复位命令删除日志文件。

使用 TeSys island DTM

若要使用 TeSys island DTM 执行出厂复位,请执行以下步骤:

  1. TeSys island DTM 中,选择设备 > 出厂复位。

  2. 单击确定执行出厂复位。

    • 阀岛开始复位过程。

    • 总线耦合器上的 PWR 指示灯显示黄色。

    • 其余模块上的 LED 呈绿色闪烁。

使用 TeSys island OMT

若要使用 OMT 执行出厂复位,请执行以下步骤:

  1. 单击 Admin 选项面板。

  2. 展开系统设置部分。

  3. 单击恢复工厂缺省设置按钮。

  4. 单击确定继续执行出厂复位。

  • 阀岛开始复位过程。

  • 总线耦合器上的 PWR 指示灯显示黄色。

  • 其余模块上的 LED 呈绿色闪烁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?