DOCA0270ZH-01

系统事件日志属性

系统事件日志属性的定义见下表。

属性

描述

timestamp

系统时间

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.mmm

示例:2018-01-02T15:02:59.970

avatarName

用户定义的 avatar 名称

avatarNumber

数字工具中 avatar 的数量

avatarSILGroup

Avatar 的 SIL* 安全起动器组。

deviceTag

用户定义的设备标签

deviceNumber

系统物理顺序中定的设备数量(内部总线上的节点 ID)

value

被记录的数据变化事件的新值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?