DOCA0270ZH-01

OMT IPv4 连接

完成阀岛物理安装和通电后,使用此过程通过操作和维护工具 (OMT) 连接到 TeSys™ island。如果 TeSys island 设置为 DHCP(这是默认值),则 OMT 可使用默认的 IPv4 地址直接连接到总线耦合器。

要执行此过程,阀岛必须在网络上并且能够使用无线或有线连接与OMT 通讯。

通过默认的 IPv4 地址利用 OMT 连接到 TeSys island

  1. 确认您的 PC 通过无线或有线连接与总线耦合器连接到同一网络。

  2. 利用 IPv4 IP 地址 10.10.0.2 和子网掩码 255.0.0.0 配置您的电脑

  3. 将总线耦合器地址(https://10.10.0.1)输入到您平板电脑的网络浏览器中,以访问在总线耦合器上运行的 OMT。

    注: 推荐的浏览器为 Chrome 或 Safari。
  4. 如果您被带到此页面,“您的连接不是私密连接”:

    1. 单击“高级”。

    2. 单击链接“前往 10.10.0.1(不安全)”以继续。

  5. 使用默认的用户名和密码(adminschneider18)并“登录”。
    “更改密码”窗口出现。

  6. 设置安全密码并记录下来,然后继续。

    注: 如果您忘记了密码,则需要出厂复位才能重新获得对 OMT 的访问权限。

您现在已登录到 OMT 并连接到阀岛。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?