DOCA0270ZH-01

模拟 I/O 模块规格

输入/输出规格

通道

输入

输出

额定电源

24 Vdc

分辨率,最大值

16 位,或 15 位 + 符号

12 位(4096 点)

电缆长度,最大值

30 米(98 英尺)屏蔽电缆

信号类型:输入

通道

输入

信号类型

电压

电流

热电偶

3-线 RTD

范围

0–10 Vdc
−10 至 +10 Vdc

0–20 mA
4–20 mA

类型 K、J、R、S、B、E、T、N、C

PT100、PT1000、NI100、NI1000

信号类型:输出

通道

输出

信号类型

电压

电流

范围

0–10 Vdc
−10 至 +10 Vdc

0–20 mA
4–20 mA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?