DOCA0270ZH-01

快速循环锁定

快速循环锁定功能有助于防止由于起动之间的时间过短而导致的重复连续浪涌电流对电机造成的潜在危害。

如果启用此保护功能,从最后一次转变到电机起动状态开始,TeSys avatar 会在“快速循环锁定超时”指定的持续时间内忽略运行命令。

此功能不会触发报警或脱扣。

快速循环停止超时

Ir

额定电流

A

快速循环停止超时

B

忽略新的运行命令

C

不忽略新的运行命令

D

转变到电机起动状态

t

当前时间

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?