DOCA0270ZH-01

FDR 服务器

先决条件

  • PLC 必须是 Schneider Electric™ 品牌。

  • FDR 服务器必须安装在 PLC 上。

  • 必须在 TeSys island DTM 中启用以太网服务 FDR 设置

注: 仅当不使用 micro SD 卡或无法读取或写入 SD 卡时,才建议使用此选项。
危险
电击、爆炸或电弧闪光危险
在设备表面或内部作业之前,请关闭全部电源。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当只更换现有安装中的总线耦合器时,您可以直接更换总线耦合器 - 无需使用 OMT 从现有总线耦合器中检索信息,也不需要向更换的总线耦合器输入信息。当更换总线耦合器时,不需要执行步骤 1、2 和 6。

  1. 通过 OMT 连接到现有的总线耦合器以获取其网络名称。

    1. 单击设置图标。

    2. 单击系统 avatar。

    3. 单击现场总线设置。

  2. 捕获现有总线耦合器的网络名称。配置替换总线耦合器时将需要它。

  3. 从阀岛上断开所有电源。

  4. 从 DIN 导轨上拆下现有总线耦合器,然后按照 TeSys island 安装指南中的安装总线耦合器说明,安装更换模块。

  5. 为阀岛通电,开始启动过程。观察 LED 直到它们变为绿色,这表明阀岛已进入运行状态。启动过程大约需要两分钟。

  6. 通过 OMT 连接并设置替换总线耦合器的网络名称,如下所示:

    1. 单击设置图标。

    2. 单击系统 avatar。

    3. 单击“现场总线设置”

    4. 输入总线耦合器的网络名称。这必须与分配给要更换的总线耦合器的网络名称相同。

    5. 单击保存。

    6. 单击控制面板图标。

    7. 单击重启系统。此时将显示对话。在继续之前,请遵守指示的预防措施。

  7. 单击“确定”以重新启动系统,初始化阀岛的启动过程。观察总线耦合器上的 LED,直到它们变为绿色,这表示阀岛已进入运行状态。重启完成后 IP 地址和网络生效。启动过程大约需要两分钟。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?