事件日志优先级
TeSys island 支持事件日志优先级阈值,范围为 0–7,默认值为 3。优先级在下表中进行了定义:
事件 |
优先级 |
---|---|
系统状态转换 |
0 |
Avatar 保护脱扣 |
1 |
Avatar 保护复位 |
1 |
Avatar 保护报警 |
2 |
系统小事件 |
0 |
系统报警 |
0 |
阀岛设备内部事件 |
0 |
SIL*停止 |
1 |
系统时间更新 |
0 |
调试 |
6 |
系统其他 |
3 |
断电 |
4 |