散热
为了充分散热,请始终在短路保护装置和 TeSys island 起动器之间留出 10 厘米(3.94 英寸)的间距。
其他安装建议适用于以下条件:
-
三个或更多的起动器并排安装在 TeSys island 上。
-
起动器的额定值 (le) 大于或等于 25 A。
-
起动器与标称电流 In > 85% x le 的电动机一起使用。
在这些条件下,我们建议您遵循以下安装规则之一:
-
选项 1:使用工程工具,重新组织 TeSys island 上的 avatars 以避免这些情况。
-
选项 2:使用 50 厘米(1.64 英尺)电缆连接短路保护装置与受影响的中间起动器。在一组全部满足上述条件的三个起动器中,仅建议中间的起动器使用额外的长度。在一组四个起动器中,仅建议中间的两个起动器使用额外的长度。