安装 LAD9P3 接触器附件(Y/D Avatar 中的 9-38 A 起动器)
LAD9R1 套件中的配件与 LAD9P3 短接块一起用于连接相邻的 9-38 A(尺寸 1 和尺寸 2)起动器,用于星形 - 三角形 (Y/D) Avatar。要安装配件,请执行下表中的步骤并参阅安装 LAD9P3 接触器附件。
LAD9P3 安装程序
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
在拟安装到左侧的起动器上,使用平头螺丝刀,取下位于右侧起动器中间附近的小塑料片。塑料盖隐藏在起动器侧面的标签下面。不要取下起动器左侧上的塑料盖。 |
在拟安装到右侧的起动器上,使用平头螺丝刀,取下位于左侧起动器中间附近的小塑料。塑料盖隐藏在起动器侧面的标签下面。不要取下起动器右侧上的塑料盖。 |
|
2 |
将 LAD9V2 机械联锁装置安装在左侧起动器的开口中。一旦连上,您将听到咔嗒声。 |
3 |
将起动器右侧连接到机械联锁装置。一旦连上,您将听到咔嗒声。 |
4 |
将装配钉安装在起动器的背面。将装配钉顶部插入起动器,然后向下推以将其底部固定到位。 |
5 |
将 LAD9P3 短接块安装在左侧起动器的顶部。这是 Y 形 (Y) 起动器。 |
6 |
在起动器底部安装 LAD9V6 反向链路。 |
要分离起动器并卸下配件,请执行下表中的步骤并参阅安装 LAD9P3 接触器附件。
LAD9P3 拆除程序
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
如果已连接扁平电缆,请在卸下配件之前断开电缆与模块的连接。 |
2 |
完全松开起动器端子上的螺钉。 |
3 |
从起动器底部卸下反向链路。 |
4 |
从左上角的起动器上拆下短接块。 |
5 |
从起动器背面卸下装配钉。 |
6 |
使用平头螺丝刀分开两个起动器。 |
7 |
使用平头螺丝刀从起动器上卸下机械联锁装置。 |